This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正弦/余弦编码器是否是 TIDA-00176设计中的旋转变压器?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676261/will-the-sin-cos-encoders-be-a-rotary-transformer-in-the-tida-00176-design

主题中讨论的其他器件:TIDA-00176PGA411-Q1

您好,

正如标题所说,任何人都知道?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、z.z、

    感谢您的提问。 TIDA-00176 TI 参考设计是一款适用于正弦/余弦编码器的解决方案。 TIDA-00176设计指南第1章介绍了正弦/余弦编码器的基础知识。

    对于旋转变压器- 我认为-您指的是旋转变压器。 旋转变压器是基于旋转变压器的机械角编码器。 它需要正弦激励频率并反馈正弦和余弦振幅调制信号。

    TI 拥有采用 PGA411-Q1的专用单芯片旋转变压器数字解决方案。 我们还提供了采用 PGA411-Q1的详细 TI 设计(TIDA-00363)、其中概述了旋转变压器的工作原理、硬件设计指南和测试结果。  

    要查看 和下载此设计及相关的 TI 产品、请访问 :www.ti.com/too/tida-00363

    此致、

    Martin Staebler