Other Parts Discussed in Thread: OPA320, THS4031
主题中讨论的其他器件:OPA320、 THS4031
社区好、我在以正确的速度设置从 ADC 中获取数据时遇到了问题。 我的配置的基础是"ADC_SoC_ePWM"(不在控制套件中)。 我想测量1us (10^-6 s)的每一个时间步长并保存数据、以便我可以使用 CCS7观察图形中的数据并导出到 csv 文件以保存并在以后进行分析。
我更改了 ePWM 的速度并将 ADC-clk 的预分频设置为0。 1us 的建议外转配置为:
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 50; //设置比较 A 值
EPwm1Regs.TBPRD = 99; //设置周期
但是、通过分析保存的数据、似乎每个采样点的时间间隔大约为8、7us。
我的配置是否错误? 我可以做些什么来提高 ADC 的速度并保存数据。
此致 Basti