This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:ACIM 的实验2a 问题

Guru**** 2600535 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675468/ccs-drv8301-69m-kit-lab-2a-problem-with-acim

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我使用 的是 DRV8301-69M-KIT、可提供 40V 直流电压。  

我使用的电机是不带铭牌的 ACIM。 我只知道电源电压12V 和连接图 Y

我已经尝试 了实验2a (MotorWare)、但我已经吸入了电机识别过程(无法评估额定磁通)。

通常、电机不会以我在 user.h 中设置的正确5.0Hz 的频率旋转、我认为它不使用正确的算法   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要电机的额定频率、额定电压来在 user.h 中设置正确的 USER_MOTOR_RAGED_FLUX、并需要额定电流来设置正确的 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 进行识别。 如果 LS 非常低、最好使用具有更高 PWM 频率的 lab02c 来识别电机参数。
    BTW、您需要锁定转子以识别 RR 和 LS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我知道锁定的转子... 我尝试了 instaSPIN-MOTION 几次、没有问题。
    额定频率为50Hz。 (可能)
    额定电压为12V 的线路到线路电压

    今天、我将尝试实验02C、并将报告我的结果。

    谢谢、
    此致、
    Georgi Gospodinov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是相同的...错误。

    RampUp 启动时、电机无法正常旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 InstaSPIN-FOC 识别低电压感应电机(尤其是在电流较高/电感较低的情况下)非常困难。 我们在这些电机中的任何一个都没有取得很大的成功。 如果您有铭牌数据、则可以计算所需的值、否则此解决方案将不适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、谢谢。 我将尝试使用某种 PMSM、或者直接购买 BLDC