This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:闪存擦除时间太长

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696718/tms320f2808-flash-erase-time-is-too-long

器件型号:TMS320F2808

大家好、团队、

我的客户遇到了闪存擦除时间问题。 他们正在使用该器 件一段时间、但现在他们注意到、对于3个器件(相同的批号)、该器件的擦除时间大约为28秒。 其他器件在同一应用中工作良好、其中闪存擦除时间为8秒。

为什么擦除时间这么长?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix、

    如果您有任何其他信息、请查看以下链接并告知我。

    processors.wiki.ti.com/.../FAQs

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 客户还想了解以下内容:

    擦除操作是一个动态操作-在擦除完成或者达到最大脉冲数并且擦除失败前、将施加脉冲。 因此、擦除所需的时间因尝试次数和扇区而异。 它将在不同的温度下发生变化,此外,它还会随‘以前的擦除/编程周期数’(闪存寿命)而变化。 因此、它也会因器件而不同。 系统相关问题/参数(电源电压、纹波/噪声等)将在此基础上解决。 这将随温度以及闪存寿命期间的变化而变化。

     

     

    我们可以看到、如果将一个处理器更换为另一个处理器、那么在同一 PCB 上的刷写过程要短得多。 您能不能„一下系统相关问题/参数(电源电压、纹波/噪声等)会有多大影响。”有吗?

    谢谢、此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix、

    我将研究这一陈述并与您再次联系。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix、

    器件间闪存擦除变化与之前的器件状态(各个闪存位的电压阈值电平)有关、而与电源电压变化/纹波噪声有关。 如果客户处于建议的工作条件内、则擦除时间不应因电源电压/纹波噪声而发生显著变化。

    此致
    曼诺伊