请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2808 大家好、团队、
我的客户遇到了闪存擦除时间问题。 他们正在使用该器 件一段时间、但现在他们注意到、对于3个器件(相同的批号)、该器件的擦除时间大约为28秒。 其他器件在同一应用中工作良好、其中闪存擦除时间为8秒。
为什么擦除时间这么长?
谢谢、此致、
Felix
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户遇到了闪存擦除时间问题。 他们正在使用该器 件一段时间、但现在他们注意到、对于3个器件(相同的批号)、该器件的擦除时间大约为28秒。 其他器件在同一应用中工作良好、其中闪存擦除时间为8秒。
为什么擦除时间这么长?
谢谢、此致、
Felix
感谢您的回答。 客户还想了解以下内容:
擦除操作是一个动态操作-在擦除完成或者达到最大脉冲数并且擦除失败前、将施加脉冲。 因此、擦除所需的时间因尝试次数和扇区而异。 它将在不同的温度下发生变化,此外,它还会随‘以前的擦除/编程周期数’(闪存寿命)而变化。 因此、它也会因器件而不同。 系统相关问题/参数(电源电压、纹波/噪声等)将在此基础上解决。 这将随温度以及闪存寿命期间的变化而变化。
我们可以看到、如果将一个处理器更换为另一个处理器、那么在同一 PCB 上的刷写过程要短得多。 您能不能„一下系统相关问题/参数(电源电压、纹波/噪声等)会有多大影响。”有吗?
谢谢、此致、
Felix