This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:太阳能库 Sogi PLL 锁定检测

Guru**** 2600535 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676129/tms320f28335-solar-lib-sogi-pll-lock-detect

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的所有人:
就像主题中的标题一样-是否有 可靠的方法根据 Sogi 1-ph SPLL 实例的输出信号来确定 PLL 是否锁定?

提前感谢您的任何帮助、
佐科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道你的意思是什么

    "根据 Sogi 1-ph SPLL 实例的输出信号确定 PLL 是否锁定"

    通常、当 PLL 被锁定时、错误将为低"spll_obj->ylf[0];"

    但是、当中心频率接近您尝试锁存的实际信号时、就会出现这种情况。

    任何频率变化、也会导致此误差升高、如果它不同于中心频率、它将保持高电平。

    您还可以查看数字电源 SDK 中的锁频环实现、它也会调整频率、在这种情况下、该 ERRir 是真正的 PLL 锁定误差

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_01_00\libraries\spll