This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:实时控制

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674029/ccs-tms320f28377s-real-time-control

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我对实时控制有疑问。

它是否能够在 CCS 8.0版本上运行?  我是说我可以在实时实验中更改或修改参考值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、当然这应该是可能的。 实时控制是 C2000控制器的 ASP。
    BTW 阅读完您的帖子后,我将下载 CCS V8:)

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我该怎么做?
    您是否有类似用户指南的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有用户指南。 TI wiki 文章很少、以下是其中一篇非常过时的文章:
    processors.wiki.ti.com/.../Real-Time_Mode_Debug_with_CCStudio

    在调试过程中、您只需更改实时变量并获取实时变量更新(Watch Expressions)。 下面是一个简短的视频、我在其中演示了 ADC 值的相同情况: www.youtube.com/watch

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的...我将使用您展示的网络内容。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam 提供了一些好的起点。

    此致
    Chris