工具/软件:Code Composer Studio
我不确定发生了什么。
我有一个从处理器启动的引导加载程序、它将跳转到主程序。
这项工作已经进行了很长时间。
突然、我的引导加载程序不会在加电或重新引导后启动。 从调试器可以看到、在0x3fee00重新启动后、它似乎卡住了、然后转至0x3fee04、然后回路至0x3fee00。
我的 OTP 从未被写入、并且仍然是原始值(全部为1)(这来自 Z1和 Z2)。 我的引导引脚 GPIO72和 GPIO84都是高电平(它们上有一个100K 上拉电阻)。
我似乎无法让调试器与引导 ROM 源代码连接、原因之一是我无法再找到旧编译器(能否为我提供指向旧版编译器页面的链接、我似乎无法再找到它?)。
引导加载程序未更改、它在具有相同处理器的另一个电路板上启动并正常工作。 我还没有机会看到它是否可以在另一个电路板上工作。
您能告诉我为什么这会卡住并跳转到闪存、或者帮助我连接和调试调试调试器中可能发生的情况吗?