This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:IPD+HFI

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675834/compiler-ipd-hfi

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,抱歉,我的英语很差。

我需要 IPD&HFI 库的许可证。

我的项目是控制电机、即低速 EV 的 IPMSM。

仪表清单 熔断的主要参数:

LQ 150 μ H  

LD 100 μ H

RS:20mOU

V_bus:60V 直流

现在我们使用磁体编码(AS5040),为了提高成本和可靠性,我们希望构建一个无传感器系统。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您要引用的此库在哪里? 这是否在 controlSUITE 中? 请提供路径、以便我可以确保我清楚哪一条路径。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不是、controlSUITE 中不存在这种情况  

    在项目 \HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x 中

    注释如下:


    系统名称:HVPM_Enhanced_Sensorless

    文件名:HVPM_Enhanced_Sensorless.C

    说明:用于增强型无传感器实施的主系统文件
    用于三相永磁体的磁场定向控制
    同步电机(PMSM)

    (三
    *发行说明:-*
    *=================== *
    *此版本是 TI 早期基于 SMO 的增强版*
    * HVPM_sensorless FOC 解决方案产品、并对 SMO 进行了增强*
    *自身以及高频导致的零速和低速运行*
    *注射(HFI)。 *
    **
    *下面列出了增强功能:*
    *-零速 FOC *
    *-通过零速进行双向速度控制*
    *-由于 HFI *、现在可以实现 SMO 未覆盖的较低速度
    *- SMO 滤波器滞后补偿*
    *-逆变器死区补偿*
    *- HFI 和 SMO 方法之间的平滑过渡*
    **
    *保留早期版本的编译级别1至6 *
    **
    *生成级别7 *
    *=========== *
    *增强型 SMO 的可执行文件位于 esmo.lib 文件中、该文件是*的一部分
    *控制套件。 用户可以免费评估 eSMO *的功能
    *使用此可执行文件。 要访问其可执行代码、用户为*
    *建议联系最近的 TI 销售办事处或分销商。 *
    **
    *构建级别8/9 *
    *========================= *
    *用于初始位置检测(IPD)和*的可执行文件
    *高频注入(HFI)位于 HFI.lib 文件中、而不是*
    *控制套件可下载版本的一部分。 *
    *任何构建 Level8/9代码的尝试都会导致错误。 *
    *要访问库和/或可执行代码、建议用户*
    *联系最近的 TI 销售办事处或分销商。 *
    ****
    (三
    *发行说明:-*
    *=================== *
    *此版本是 TI 早期基于 SMO 的增强版*
    * HVPM_sensorless FOC 解决方案*
    **
    *包含在 esmo.lib 中的一般增强功能:*
    *-通过零速进行双向速度控制*
    *- SMO 滤波器滞后补偿*
    *-逆变器死区补偿*
    **
    * HFI.lib 中包含的可选增强功能:*
    *-零速 FOC *
    *-由于 HFI *、现在可以实现 SMO 未覆盖的较低速度
    *用于初始(IPD)、零和低速运行*
    *- HFI 和 SMO 方法之间的平滑过渡*
    *联系 TI 销售人员获取 HFI.lib 的访问权限*
    **
    *保留早期版本的编译级别1至6 *
    **
    *生成级别7 *
    *=========== *
    *增强型 SMO 的可执行文件位于 ESMO.lib 文件中、以*提供
    * controlSUITE 的公共版本。 用户可以免费评估*
    *使用此可执行文件的 eSMO 功能。 *
    **
    *构建级别8/9 *
    *========================= *
    *用于初始位置检测(IPD)和*的可执行文件
    *高频注入(HFI)位于 HFI.lib 文件中、而不是*
    * controlSUITE 可下载版本的一部分。 *
    *任何构建 Level8/9代码的尝试都会导致错误。 *
    *要访问库和/或可执行代码、建议用户*
    *联系他们的 TI 或分销商 FAE。 *
    ****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要通过 FAE 申请。
    遗憾的是、如果您没有 FAE、我们将无法发布此库