This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:物料清单

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703132/drv8312-69m-kit-bill-of-material

器件型号:DRV8312-69M-KIT

在哪里可以获得 DRV8312EVM 电路板 RevD 的物料清单?

尤其是对于 L2、L3和 L4的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 controlSUITE 中的以下目录中找到 BOM:C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~DRV8312EVM-HWdevPkg\DRV8312_RevD_HWDevPKG

    该文件是 Excel 工作表、其中包含用于此 EVM 的所有器件

    肖恩