This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InstaspIN-FOC,如何检测失速

Guru**** 2599385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676250/instaspin-foc-how-to-detect-a-stall

您好!

InstaspIN-FOC 设置程序中的最大电流。 当电机失速或卡在某些位置时、反馈速度接近给定速度、电流不超过设定的最大电流。 如何在这种情况下检测失速、以及如何在阻断后进行保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    估算器的反馈速度应该具有一个非常小或非常高的反向值、如果电机失速、转矩电流接近最大值、因此您可能会将其用于失速故障。