请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
当我写入 CAN 通信程序时、使用串行端口中断。 当串行端口接收到一条消息时、它进入中断例程。 中断程序调用可以通过 CAN 进行通信并发送串行数据。 但是、当 CAN 发送数据时会遇到问题。 如果串行端口中断、则无法发送正确的数据、因为 CPU 开始执行串行数据。 如何解决这个问题? 是否可以设置 CAN 发送中断? 非常感谢。