请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 CCS7和开发套件:LAUNCHXL-F28379D,然后安装 C2000。
我想重新使用项目。 此项目有效。 我只有一 台具有相同窗口的 PC、 我安装了 C2000 V3 ET 控制器。
当我想要生成时、我出现以下错误:
错误:无法打开源文件:
#1965无法打开源文件"ti/targets/select.h".ccsproject /example_cpU1第87行、外部位置:C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\packages\XDC\std.h C/C++ problem
我在任何地方都找不到"select.h"。
在我添加"xdctools_3_50_30_33"后会出现此问题、因为我在 st.h 上遇到了错误。(projet 是到 xdctools_3_50_30_33的中断链接、因此我下载并添加)、并且在本论坛上解决了标题之间的冲突问题。
提前感谢您。
此致