This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:高分辨率 PWM 周期

Guru**** 2600535 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675940/ccs-tms320f28032-high-resolution-pwm-period

器件型号:TMS320F28032
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我一直在尝试计算 TBPRDHR 的小数位。 我不确定如何在代码中实现这一点。 有人可以提供帮助吗?

谢谢、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看过 Resource Explorer 中的任何 HRPWM 示例?
    您知道如何访问示例软件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经查看了 controlSUITE 包中的示例。 我还查看了相关文档。 它们表示、对于周期控制、您可以将整数部分分配给 TBPRD 寄存器、将小数部分分配给 TBPRDHR 寄存器。 我正在尝试在运行时动态计算该值、但我不知道如何实现该值。 我希望能够精细控制方波形式的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IQMath 库具有计算这些值所需的函数。