主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMS320F28069M
你(们)好
如何配置 J6的 launchpad 引脚23/59以使用 I2C
有一个
// I2C 数据
GPIO_setMode (obj->gpioHandle、GPIO_Number_32、GPIO_32_Mode_SDAA);
// I2C 时钟
GPIO_setMode (obj->gpioHandle、GPIO_Number_33、GPIO_33_Mode_SCLA);
但是对于23和54?? 没有 仅适用于 GPIO_23_Mode_SDAA 的 SCI、GPIO、...
GPIO_setMode (obj->gpioHandle、GPIO_Number_23、GPIO_23_Mode_generalpurpose);
是否有 I2C 示例
I WAN 来通过 I2C 连接 OLED SSD1306、因此任何驱动器或实现都是如此
https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/Porting-to-new-MCU-platform
欢迎您的到来
谢谢