This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:CCS

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674067/launchxl-f28377s-ccs

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

 我的 CCS 中没有链接器搜索,C2000链接器,当我单击“常规”时 CCS 不响应。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    原因是上述属性对话框仅适用于 main.c 文件。 如果您希望查看项目级别选项、请在 Project Explorer 中右键点击项目、然后从其中选择"Properties"。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已根据您的指示得到解决。 感谢您的支持。

    另一个问题-新版本 CCS 与 F2837xS-FRM-EX-UG-210中描述的版本不同、在新版本中、我必须添加 F2837xS_commonn\include 以将 dir 添加到#include 搜索路径、而不是指定 peinclude 文件。 我是否应该添加它以将 dir 添加到#include 搜索路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供指向 F2837xS-FRM-EX-UG-210的链接。 我想看看你所指的是什么。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从较旧的 CCS 文件夹中获取它。 但 版本8.0.0.00016中没有此文档。 这是插页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 8.0.0是非常新的、因此本文档不引用它并不奇怪。

    我仍然找不到此文档。 但无论如何、我相信我知道问题是什么-前缀字段和包括路径字段的位置比预期的要差。 有时会发生这种情况、是的、您可以在包含路径字段中添加包含搜索路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我插入了此文档、但不确定它是否可在该论坛系统中阅读。

    e2e.ti.com/.../F2837xS-Firmware-Development-Package-User-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我相信我理解您所谈论的内容。 与 CCS 相比、--preinclude 字段和--include_path 字段中的 GUI 位置相反。 我先前的评论仍然保留。 只需进行相应调整

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持