主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE
大家好、
我正在使用 LAUNCHXL-F28379D Rev2.0测试 sci_echoback_cpu01示例项目、它分别使用 GPIO28和 GPIO29作为 SCI-Rx 和 SCI-Tx。 但 GPIO28引脚未从 MCU F28379D 外连接。 我想知道如何测试此示例项目? 谢谢你。
xview。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在使用 LAUNCHXL-F28379D Rev2.0测试 sci_echoback_cpu01示例项目、它分别使用 GPIO28和 GPIO29作为 SCI-Rx 和 SCI-Tx。 但 GPIO28引脚未从 MCU F28379D 外连接。 我想知道如何测试此示例项目? 谢谢你。
xview。
您好!
感谢您的信息。 我尝试使用 GPIO8和 GPIO9、但它不起作用。 代码如下所示、
GPIO_SetupPinMux (9、GPIO_MUX_CPU1、6);
GPIO_SetupPinOptions (9、GPIO_INPUT、GPIO_PushPull);
GPIO_SetupPinMux (8、GPIO_MUX_CPU1、6);
GPIO_SetupPinOptions (8、GPIO_OUTPUT、GPIO_异 步);
我需要配置什么才能使其正常工作吗?
xview。
您好、Sunlin、
此代码是否为您编译?
如果我看看中 C2000ware 中的 SCI 回送示例
.\ti\c2000Ware_1_00_03_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci
GPIO 和 GPIO 多路复用器配置代码如下所示:
// // GPIO28是 SCI Rx 引脚。 // GPIO_setMasterCore (28、GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig (GPIO_28_SCIRXDA); GPIO_setDirectionMode (28、GPIO_DIR_MODE_IN); GPIO_setPadConfig (28、GPIO_PIN_TYPE_STD); GPIO_setQualificationMode (28、GPIO_QUAL_异 步); // // GPIO29是 SCI Tx 引脚。 // GPIO_setMasterCore (29、GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig (GPIO_29_SCITXDA); GPIO_setDirectionMode (29、GPIO_DIR_MODE_OUT); GPIO_setPadConfig (29、GPIO_PIN_TYPE_STD); GPIO_setQualificationMode (29、GPIO_QUAL_异 步);
它使用的函数与您使用的函数不同。 您是否使用最新的 C2000ware 示例?