This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 TMS320F28377S 内部稳压器的问题

Guru**** 2595975 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675935/tms320f28377s-question-about-tms320f28377s-internal-voltage-regulator

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我对 TMS320F28377S 的内部稳压器感到困惑。 它看起来不再受支持。 但是、当我通过下拉 VREFENZ 引脚来启用它时、VDD 引脚为我提供1.2V 电压。 F28377内部是否仍有稳压器? 如果是、使用此稳压器会出现什么问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    电压调节器确实存在、但在任何工作条件下都不支持该电压调节器。 请勿使用此器件、因为它无法可靠地支持该器件。