This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:启动问题、红色 LED 错误

Guru**** 2596645 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673958/tms320f28069m-issues-with-start-up-red-led-error

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARECCStudio

我们在 TI 销售的高电压套件中使用 C2000微控制器。 我们已经安装了运行套件所需的所有软件(Code Composer、GUI Composer、Motorware 等)。 我们已将一个15VDC 电源连接到套件、并将一个微型 USB 连接到 controlCARD。 最初、我们使用了该设置并从 GUI 获得了结果。 我们在一个晚上将系统连接到计算机、当我们第二天返回开始工作时、我们的套件无法连接到计算机。 初始化时、我们收到以下错误消息:

sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

我们还注意到 controlCARD 在卡的最右侧有两个 LED。 卡这一侧的一列中有三个 LED。 中央 LED 呈红色闪烁、底部 LED 呈绿色闪烁。 这表示存在错误。  

此误差意味着什么? 问题是与软件还是硬件相关? 如何解决此错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在类似的帖子中、请按照以下步骤检查驱动程序和设置。

    1.您可以参考下面的链接来检查 Windows 的 XDS100驱动程序?
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    并且您可能会发现与 InstaSPIN GUI 类似的问题、如下链接所示
    e2e.ti.com/.../600719

    请在 motorware 文件夹中检查 HVKIT 上某些开关的设置、如"GUI 快速入门指南"所示。
    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\hvkits_8312s_8301s\instaspin_foc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前两个联系与我们的问题没有特别的关系。 开关也处于正确的位置。 事实上,该系统是在星期二运作的。 当我们星期三恢复工作时、我们开始收到这些闪烁的 LED 和仿真错误。 您知道闪烁的灯是什么意思吗? 计算机是否以某种方式损坏了主板? 系统通电一整夜。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您可以在“计算机管理->设备管理器”中检查 Windows 是否具有用于板载仿真器(XDS100)的驱动程序,如果没有,这意味着驱动程序可以成功安装,或者仿真器已损坏。
    2.您可以将 SW3切换为关闭(向下)以禁用板载 ISO JTAG 电路、并移除 HVMTRPFC-KIT M2的 J5上的跳线以启用 HVkit 上的板载 JTAG、查看 controlCARD 是否工作、如果没有、F28069器件可能已损坏。

    详细的 LED 状态如下所示。
    LD1->在 controlCARD 通电时打开(绿色)
    LD2->由 GPIO-31控制(红色)
    LD3->由 GPIO-34控制(红色)
    LD4->在 ISO JTAG 逻辑通电时打开(绿色)
    D2->UART/SCI/通过隔离式缓冲器切换指示器
    D3->UART/SCI/通过隔离式缓冲器切换指示器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备管理器在连接 XDS100电缆时检测到该电缆。 设备管理器显示 XDS100工作正常。 我移除了跳线并将 SW3切换为 DN-DN。 LED 持续闪烁、GUI 仍然无法正常工作。

    只需清除、LD1呈绿色闪烁、D2呈红色闪烁。 我只使用连接到 controlCARD 左上角的微型 USB (我不使用 UART 电缆。) 15V 输入上的开关被切换到 UART 连接。 当我连接 UART 电缆时、HV 套件上的 LD1亮起并呈绿色。

    该配置在本周早些时候正常工作、因此 controlCARD 可能会损坏。 但是、它仍在通电、LED 正在闪烁、因此它不会被完全破坏。  

    当我以同样的方式连接 F2802xx controlCARD 时、我也会获得相同的闪烁灯。 当系统发生故障时、此卡没有通宵连接、这使我相信这两张卡仍然正常工作。 在 F2802上、LD1呈绿色闪烁、LD2呈红色闪烁。 这与2806的工作方式非常相似、因此它似乎与 HV 套件相关。 这对我来说很奇怪、因为我没有更改任何设置。 电路板本身是否已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是 HVkit 的板载 JTAG 可以很好地连接 F28069控制器、但可以很好地连接 F28027 controlCARD。 如果是、这意味着 F28069 controlCARD 已损坏、您必须更改一个。

    LD1应不断点亮、这意味着电源已开启。 如果器件中未编程任何代码、则 LD2应为深。

    除非电源超过其最大输入、否则电路板不应自行损坏。 您可以检查 controlBoard 上的电源是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、HV 套件不适用于任何一个电路板。 这似乎是直流电源的问题。 我们拥有一个15V 电源、可使 LD1以绿色闪烁、而 LD2以红色快速闪烁。 另一个15V 电源仅导致 LD1呈绿色闪烁、但频率要低得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电源正常打开、LD1将持续点亮、请将15V 电源连接到 HVkit 上 M5的 JP1、并通过 HVkit M6中的 Vin、Vout、5V0和3V3测试点检查电源、确保这些电源正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们似乎没有在这些测试点中的任何一个获得任何电压。 这可能是问题所在。 如何纠正这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打开 HVkit M6中的 SW1、并检查这些测试点的电压、如下所示。 如果5V0和3.3V 不正确、则 controlCARD 无法正常工作。
    VIN=15V、VOUT=15V、5V0=5.0V、3V3=3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经这样做了。 我们在每个点实际上得到零电压。 是否可以采取任何措施来纠正此问题或电路板是否已损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将正常的15V 电源连接到 M2的 JP1? 如果是、Vin 测试点应具有+15V 电压。 如果没有、请更改+15V 电源适配器的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们已连接电源。 我们甚至使用示波器验证了它。 我们注意到、该 Vin 测试点读取 GND 端子的连续性。 这似乎毫无意义。 这是否是跳线/连接问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电源正常、您应该在 Vout 的测试点测量与连接到 JP1的直流电源相同的电压电平。 如果否、请检查电源或 M1模块(PTH08080)和 U1 (TPS79533)作为 HVKIT 的原理图。