This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:28377、CAN、controlSUITE

Guru**** 2534420 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702582/launchxl-f28377s-28377-can-controlsuite

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

我在  我的 LAUNCHXL-F28377S 上使用来自 controlSUITE 的 CAN 示例代码(CAN_EXTERNAL_SEND_cpu01)。  我删除了 CANB 器件(接收相关器件)、仅测试发送器件。 但是、CAN 工具未获取任何数据、DSP TX 引脚 始终输出高电平。

1.我根据 LAUNCHXL 板(R:GPIO70、T:GPIO71)更改了 GPIO。

2. F2837xS_SYSCTRL.C.中的'#define _LAUNCHXL_F28377S'

3.如果将 TX 引脚设置为通用 IO,它可以在没有问题的情况下进行切换。

有什么建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peijun:

    使用 R:GPIO70和 T:GPIO71时、您能否确认 CANA 端子具有相同的 GPIO 配置?

    GPIO_SetupPinMux (70、GPIO_MUX_CPU1、5);//GPIO70 - CANRXA
    GPIO_SetupPinOptions (70、GPIO_INPUT、GPIO_异 步);
    GPIO_SetupPinMux (71、GPIO_MUX_CPU1、5);//GPIO71 - CANTXB
    GPIO_SetupPinOptions (71、GPIO_OUTPUT、GPIO_PushPull);

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    就像您说的那样。

    使用函数'GPIO_SetupPinMux'时出错。

    非常感谢。