This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320F28335 (Delfino EVM 黑板)问题

Guru**** 2555720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675838/ccs-tms320f28335-delfino-evm-black-board-problem

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 DSP 板

(1) TMS320F28335实验 套件

(2) TMS320F28335 (Delfino EVM Blackboard)

我已经 从 Matlak/Simulink 生成了代码(具有死区时间的50kHz 信号)、该代码在"TMS320F28335实验 套件"上运行、但在"TMS320F28335 (Delfino EVM 黑板)"上运行。 为什么会出现此问题? 随函附上这两个电路板的图片。 我是否需要向第二个板添加更多文件以执行? 请尽快帮助我。 希望得到积极的响应。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamran、

    我们不熟悉您的图片中的任一电路板、因此无法为它们提供特定支持。 请查阅每个电路板的原理图、如果有任何问题、请考虑联系供应商。 您遇到的问题似乎与电路板之间的硬件差异有关。 请检查时钟信号和电源、并执行其他标准硬件和软件调试技术。 TMS320F28335器件没有已知问题会导致电路板之间的操作差异。 如果您对 F28335及其操作有任何具体问题、请随时在 E2E 上发帖。

    - Ken