This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:USB CDC 串行 Windows 7驱动程序

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675810/tms320f28377s-usb-cdc-serial-windows-7-drivers

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

你好

我有 一个灵感来自 F28377 controlCARD 的定制电路板。

我有一个直接从 USB_DEV_serial exemple 中获得灵感的代码。

当 USB 电缆连接到 Windows 10 64位计算机时、驱动程序会在几秒钟内自动安装。

该器件的外设与"USB 串行外设"类似。 无需指定特定的驱动程序。:

"串行"通信工作正常。

现在、我将板插入具有 Windows 7 64位的计算机。

µC 器件被检测到、其名称是我在 μ m 中输入的("SMD 器件")、但窗口未找到驱动程序。 然后、我尝试指示要搜索的以下存储库:

C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_03_00\utilities\windows_drivers  

我还尝试旧方法:

C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_common\windows_drivers

我有以下消息:

Windows 无法安装 SMD 设备。
Windows 未找到适用于您的设备的任何驱动程序。
如果您知道设备的制造商,您可以访问他们的网站并参阅技术支持部分.... "

是否有人想为 Windows 7获取一个正常工作的驱动程序? 有些帖子将此问题与此论坛相关、但从未与此类问题相关。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我发现问题出在哪里。

    在该示例中、USB_serial_structs.c 中有以下行:

    tUSBDCDCDevice g_sCDCDevice =

      USB_VID_TI_1CBE、

      USB_PID_SERIAL、

    对于我的应用、我将其更改为 VID en PID。

    因此、我还必须更新驱动程序的.inf 文件:

    %description%=DriverInstall、USB\VID_1cbe&PID_0002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 如果您修改这些设备标识符,则还需要更新 Windows 驱动程序。

    SAL