This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:WDFLAG 复位源

Guru**** 2601835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673903/tms320f28034-wdflag-source-of-reset

器件型号:TMS320F28034

手动状态下的 WDFLAG 说明:"复位是由 XRS 引脚引起的、也是由加电引起的。"
是否可以检测 XRS 引脚 或上电是否产生了复位?

此致、
Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernd、

    在 F28034上、我不认为这是可能的、您会注意到在 F28x7x 上、我们添加了一个复位原因寄存器、其中包含上一次复位的原因(粘滞位保持多个复位的状态)。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 在此器件上、我们没有任何状态位来识别复位是由 XRSn 还是上电复位引起的。 一些用户使用特定的签名初始化几个 RAM 位置、并检查该值以确定相同的值。 复位后、如果该值与所有位置上的已知签名匹配、则复位由 XRSn 引起、否则上电复位。 不过、这是用户在其设置中进行测试并确保其正常工作所需的东西。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、Vivek、

    感谢您的澄清。 客户将寻找软件解决方案。

    此致、Bernd