This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:您是否提供 TMS320F28069F InstaSPIN 第三方测试报告或安全认证?

Guru**** 2966240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675271/tms320f28069f-do-you-provide-tms320f28069f-instaspin-third-party-test-report-or-security-certification

器件型号:TMS320F28069F

您好!

  客户 ARleady 使用了我们的 TMS320F28069F 、并使用 了我们的 InstaSPIN 函数。

他们的系统需要 高安全性支持、因此 我们需要提供 TMS320F28069F InstaSPIN 来通过第三方测试报告或 安全认证?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 库在 ROM 中提供、具有作为 TI IP 的安全保护功能、不需要其他第三方测试报告或安全认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaogang、

    您谈论的是哪种安全认证? 您是指功能安全还是其他方面? 谢谢。

    此致、
    韩文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户确认我们的 InstaSPIN-FOC 安全性,他们的系统需要通过一些安全认证,希望我们能够提供一些 InstaSPIN-FOC 安全报告或第三方测试认证。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaogang、

    您是否知道客户系统尝试通过哪个认证? 或者客户尝试使用哪种类型的应用? 谢谢。

    韩文