This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:初始化目标和启动 GUI 编写器时出错

Guru**** 2599395 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673477/launchxl-f28069m-error-initializing-target-and-launching-gui-composer

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

你(们)好。

我最近遇到了无法将目标(launchxl-f28069M 控制板)与 GUI Composer 连接的问题。 GUI 编写器上显示的错误为:

到目前为止,我已经探讨了若干可能性,其中包括:

  • 目标配置错误
  • CCS 安装错误
  • USB-mini 电缆(我可以看到从'Device Manager'成功检测到器件)
  • 跳线和开关位置

我还需要指出的是、控制板在发生此错误之前正常工作了2周、并且没有硬件损坏的迹象。  

由于时间不够、我放弃了寻找发生的原因、并购买了与上周问题相同的另一个控制板。 在昨天出现同一错误之前的2天内、它一直正常工作。 在 GUI Composer 突然崩溃之前、我使用实验5a 进行电流控制测试、而电机仍在旋转。 为了停止电机、我必须关闭电源并关闭 GUI。 然后、错误发生与上次一样。

有人能帮我解决这个问题吗? 非常感谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生这种情况后、您是否能够将任何其他.out 文件刷写到器件中?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。

    否。在此事件发生后、我无法将其他.out 文件刷写到控制板。 我已经尝试过、但每次都出现相同的错误。  

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您无法通过 CCS 对任何.out 进行编程、似乎电路板已受到一些损坏。 您是否能够在编程期间对 JTAG 连接进行编程以查看其状态? 在隔离器前后进行检查可能会有所帮助、因为过流事件可能会损坏隔离 IC

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我认为我已经解决了控制板的问题。 事实证明、在将控制板与逆变器连接以隔离 USB 后、我没有拆除跳线1和2、但我犯了一些错误。 移除 JP1和 JP2后、我的新器件工作正常。 感谢您的提示。

    标记