This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:LaunchxL-F28069M 电路板过热

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674737/tms320f28069m-launchxl-f28069m-board-overheating

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

大家好、

我有一个 LaunchxL-F28069M 板、直到昨天工作正常、但今天当我将其连接到 PC 时、3个 LED 不像以前那样闪烁。 只有两个 LED 启动、但不会持续闪烁。 MCU 也会过热。

此外、当我在 CCS 中运行测试硬件时、会出现以下错误

[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Akshay\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   TI\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为 "2018年2月8日"。
库构建时间为'18:36:28'。
库软件包版本为'7.0.188.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为38位。

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
测试4字9:扫描出0x01FC1F1D、扫描到0xFFFC1F1D。
测试4字10:扫描出0x01FC1F1D 并扫描到0xFFFFFFFF。
测试4字11:扫描出0x01FC1F1D 并扫描到0xFFFFFFFF。
测试4字12:扫描输出0x01FC1F1D、扫描输入0xFFFFFFFF。
测试4字13:扫描出0x01FC1F1D 并扫描到0xFFFFFFFF。
测试4字14:扫描出0x01FC1F1D 并扫描到0xFFFFFFFF。
测试4字15:扫描出0x01FC1F1D 并扫描到0xFFFFFFFF。
测试4字16:扫描输出0x01FC1F1D、扫描输入0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:4、跳过:0、失败:1
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:2
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:3
一些值已损坏- 46.9%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

已尝试在 CCS 中启动目标配置并进行连接、如下所示:

C28xx:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx:错误:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:无法读取寄存器 ST1:目标未连接
   AT (ST1&~(0x0100))[f28069.GEL:312]
   在 C28x_Mode ()[f28069.GEL:78]
   在 OnTargetConnect()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    您是否检查过热的电路板上的任何其他组件? 控制器过热可能是由于电路板上有一些短路。 检查示波器上的3.3V、5V 电力线稳定性。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已检查3.3V 和5V 引脚。 电压为2.98V 和4.98V。 在3.3V 和5V 引脚上、19-20秒后电压下降至接近1.76V、MCU 过热。

    此外、我还能够通过 CCS 连接该板、并且 JTAG DR 完整性扫描测试现在已成功完成。 还尝试通过 CCS 加载闪烁 LED 程序。 它运行了一段时间、但几秒钟后停止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须先更换控制器、然后更换 LDO (如果需要)。 MCU。