This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXKIT:启用芯片实时时发出嗡嗡声

Guru**** 2599385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670180/tmdssolarpexkit-buzzing-sound-when-enabling-silicon-real-time

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、

我 已经成功地使用 TMDSSOLARPEXKIT 从 controlSUITE 中试用了演示"PV_INVERTER_F2803x 和 PV_BatteryCharging_F2803x"、因此我正在尝试将这两种模式组合在一起以用于离网逆变器应用。 在我调试并运行套件上的程序后、当我尝试实时启用芯片时、套件发出嗡嗡声。 我立即停止了程序 并关闭了套件。 因为我想知道是否 有损坏、所以我尝试仅运行演示 PV_INVERTER_F2803x、现在套件不工作(没有流向反相器的电流)。 套件现在是否损坏? 或者、如果代码不正确、通常会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尝试运行以前在工作板上工作的代码、我觉得电路板已损坏。 您将需要在开环中测试各个功率级、以找到问题、然后更换一些组件。

    尝试检查电路板并查看是否存在明显的损坏、接下来您还可以使用万用表检查 FET 以查看哪个 FET 损坏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    继电器是否存在问题?  因为我意识到蜂鸣声的来源来自继电器盒。 此外、当我尝试使用开环程序时、程序无法找到目标。 错误消息:"无法读取0x00008320@数据:目标未连接"。 该错误 发生在我运行程序后、切换声音发生后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果 您怀疑是问题所在,您可以取消安装继电器并将其短路(如果需要)。  

    2.错误意味着 JTAG 断开连接、如果发生浪涌事件导致 MCU 轨上的电源下降、进而导致 JTAG 丢失、则可能会发生这种情况。 现在是否也会发生这种情况? 或者您至少能够连接到处理器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该错误发生在我运行并实时启用芯片后。 在我调试并运行程序后、表达式会正常变化几秒钟、然后突然出现消息错误。 现在、每次我调试和运行程序时、它仍然在发生。 如何防止 MCU RAID 的功率下降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想电路板上有损坏,您需要修理电路板.. 您必须逐个隔离功率级并查看问题所在。