This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:包含电机的 InstaSPIN EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702616/tms320f28377d-instaspin-evm-with-motor-included

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:DRV8312

TI 是否提供包含电机的 EVM、以便快速评估和提升处理器和代码性能?

此致、
RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、
    InstaSPIN 不适用于 F2837x 系列、仅适用于 Piccolo 器件。

    工具现已推出:
    www.ti.com/.../tools_software.shtml

    只有 DRV8312套件随附一个电机。
    您可以在链接中单独购买电机、客户也可以提供自己的电机列表。