This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:搜索适用于 Windows 10的已签名 USB_DEV_BULK 驱动程序

Guru**** 2599385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675527/tms320f28069-in-search-of-signed-usb_dev_bulk-driver-for-windows-10

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试在 Windows 10计算机上安装 USB_DEV_BULK 驱动程序,以便可以从 Piccolo 设备进行 USB 批量传输。 我下载了最新的 C2000Ware (1_00_03_00)、但驱动程序仍然没有签名。 您是否有随时可用的已签名驱动程序?

非常紧急。 非常感谢您的帮助。

我看到了这个主题:  http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/619710

遗憾的是、我们的 Windows 10 PC 上安装的安全启动不允许我们禁用签名实施。 这就是为什么我必须有带符号的驱动程序。

此致、  

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blake

    以下是此主题中链接的更新驱动程序: e2e.ti.com/.../651083

    此外、您还可以在明天(2018年3月28日)的 C2000Ware 更新(v1.00.04.00)中找到相同的内容。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris!  错过了该主题。

    此致、

    Blake