This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 上的 DF40C-60DP-0.4V

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675267/ccs-launchxl-f28379d-df40c-60dp-0-4v-on-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的同事:

我使用 LAUNCHXL-F28379D 进行编程、但 有大量数据、因此我想扩展存储空间。

在  LAUNCHXL-F28379D 概述用户指南中、我找到了屏幕截图中显示的连接器。 它能否连接 到闪存或 SRAM?  我应该选择哪种芯片?

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    您可以参阅此 EMIF 应用报告 、了解有关使用 DF40C 高密度接头的存储器选择、参考设计和软件示例的信息。

    Tommy