请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
您好!
我想将芯片 TMS320F28379D 与 SRAM 和闪存等外部存储器连接起来。 您能给我一些原理 图之类的指导吗 ? 最好是将 F28379800 与 IS61LV25616或 SST39VF800相连接。
我看到 了<LAUNCHXL-F28379D Overview User's Guide > 并得到了一些问题。
所示的吹气原理图来自指南。 我想问一下连接器是否用于连接 SRAM 和闪存等外部驱动器? 但是 、 为什么 A0&A1连接到 EMIF 组地址(GPIO 93&92)而不是 EMIF 地址行?
此外、引脚 GPIO 72是否可以是 原理 图中上拉的 EMIF 数据传输通道、如下图所示。 如果是、 是否必须通过手动关闭软件来实现数据传输功能?
此致、
Ditny。