This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377D:如何为28F377D 创建 BIOS 工程?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702152/rtos-tms320f28377d-how-to-create-a-bios-project-for-28f377d

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI-RTOS

我使用的是 Code Composer Studio 版本:6.2.0.00048。

在创建新 CCS 项目的指导下,我可以选择 SYS/BIOS 类型。

但在下一步中、没有用于选择的"目标"。

请参阅随附的屏幕截图。

我知道 F28377D 支持 SYS/BIOS。 那么、我是否错过了 Code Composer Studio 的一些内容? 或者应该安装任何其他插件?

提前感谢您。

此致

Zione

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 SYS/BIOS 版本太旧、无法包含 F28377D 支持。 您需要下载6.42或更高版本。

    惠特尼