This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:偏移误差校正

Guru**** 2540470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675171/tms320f2808-offset-error-correction

器件型号:TMS320F2808

您好!

我将详细介绍 TMS320x280x DSP 模数转换器(ADC)参考指南 SPRU716D 第1.9节偏移误差校正第31页中概述的偏移误差校正过程。 此过程建议在对 ADCLO 基准进行大约20次转换时开始校正过程。 在本指南中、我找不到有关如何为此类转换配置 ADC 的任何信息、因此我的问题如下。

问: 2808器件是否有任何内部资源来帮助将 ADCLO 基准临时连接到 ADC 通道的输入以进行此转换、或者、我是否应该简单地将 ADCLO 视为外部信号、并永久牺牲一个可用的 ADC 输入引脚来连接 ADCLO 外部对 ADC 模块的参考?

由于某些其他 TI 器件为上述目的提供了内部专用资源、我希望2808也包含类似的功能。

请向我澄清这一点。

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    为了澄清一下、您是否在器件上看到偏移误差? 在大多数应用中、生产修整应该足够了。 这些修整应该通过 ADC_Cal 例程被拉入并填充寄存器。

    如果您确实看到需要进行校正、则会在外部将任何 ADC 通道短接至 ADCLO。 您是否发现需要反复纠正? 通常、每个器件不需要重复校正、因此 ADC 通道无需永久连接到 ADCLO。

    -Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nabil、

    感谢您的回答。 不需要、我目前无需校准。 我处于原理图设计阶段、只是想确定我可以使用什么方法来进行系统级校准、以及我是否必须为此分配额外的硬件资源。

    您的解释完全涵盖了我当前的需求。

    此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael

    由于您仍处于设计阶段、因此还需要注意以下一些事项:

    -查看数据表、它提供了有关使用和不使用硬件调整偏移误差时可以预期的数字。 如果您的应用需要、您可能需要永久分配一个 ADC 通道进行校正
    -在这里查看针对 TMS320280x 器件的 ADC 校准应用报告: www.ti.com/.../spraad8

    -Nabil