This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:有关 CLA 的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674583/launchxl-f28377s-problem-about-cla

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

e2e.ti.com/.../program.zip

尊敬的:

当我使用 CLA 时、我遇到了一些问题:

1、当我在 CCSv7中调试 CPU 和 CLA 时、CPU 显示正在运行、但是 CLA1显示已暂停并且显示 claTask1 (sometims claTask2)不包含帧信息。但是数据将一直更新;

2、当我在表达式上看到数据时、数据有时会显示"无法读取0x00001484执行状态阻止访问"。

您能帮我吗?我上传了项目文件以方便测试。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你需要连接 CLA 和你正在运行的.out 的"添加符号"。

    2.您可能需要暂停 CLA 或 CPU 以查看表达式。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢你。
    我一直连接 CLA 和"加载符号"、但我启用实时模式刷新表达式、所以会出现此问题。我无法实时刷新数据吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、数据可以实时刷新。 您可以通过在"Expressions"窗口上计时持续刷新按钮来实时查看刷新的数据。

    此问题可能更适合于 CCS E2E 论坛。

    此致、
    SAL