主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28069M、 C2000WARE
您好!
我正在尝试使用 SCI 自动波特配置在我的 Launchpad (TMS320F28069M)中接收字符。 微控制器未接收到任何我正在从串行端口终端传输的字符。 在调试期间、我发现 Abd 位没有被置位。 请支持我如何使用自动波特配置使 UART 工作。 以下是我的代码、
#include "DSP28x_Project.h"//器件头文件和示例 include 文件
//此文件中找到的函数的原型语句。
void scia_echoback_init (void);
void scia_fifo_init (void);
void scia_xmit (int a);
void scia_msg (char * msg);
void scia_Autobaud();
//此示例中使用的全局计数
uint16环计数;
UINT16错误计数;
void main (void)
{
uint16 ReceivedChar;
char *msg;
//步骤1. 初始化系统控制:
// PLL、安全装置、启用外设时钟
//此示例函数位于 F2806x_SYSCTRL.c 文件中。
InitSysCtrl();
//步骤2. 初始化 GPIO:
//此示例函数位于 F2806x_GPIO.c 文件和中
//说明了如何将 GPIO 设置为其默认状态。
// InitGpio();针对此示例跳过
//对于这个示例、只初始化针对 SCI-A 端口的引脚。
//此函数位于 F2806x_Sci.c 文件中。
InitSciaGpio();
//步骤3. 清除所有中断并初始化 PIE 矢量表:
//禁用 CPU 中断
Dint;
//将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
//默认状态为禁用所有 PIE 中断和标志
//被清除。
//此函数位于 F2806x_PIECTRL.c 文件中。
InitPieCtrl();
//禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志:
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
//使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 矢量表
//服务例程(ISR)。
//这将填充整个表,即使是中断也是如此
//在本例中未使用。 这对于调试很有用。
//可以在 F2806x_DefaultIsr.c 中找到 shell ISR 例程
//此函数可在 F2806x_PieVect.c 中找到
InitPieVectTable();
//步骤4. 初始化所有器件外设:
//此函数可在 F2806x_InitPeripherals.c 中找到
// InitPeripherals ();//此示例不需要
//步骤5. 用户特定代码:
LoopCount = 0;
错误计数= 0;
scia_fifo_init();//初始化 SCI FIFO
scia_echoback_init();//初始化用于 echoback 的 SCI
scia_Autobaud();
MSG ="\r\n\n\nHello World!\0";
scia_msg (msg);
MSG ="\r\n 您将输入一个字符,DSP 将回显它! \n\n";
scia_msg (msg);
for (;;)
{
MSG ="\r\n 输入字符:\0";
scia_msg (msg);
//等待 inc 字符
while (SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST!=1){}//等待 XRDY =1为空状态
//获取字符
ReceivedChar = SciaRegs.SCIRXBUF.ALL;
//回显字符
MSG ="您已发送:\0";
scia_msg (msg);
scia_xmit (ReceivedChar);
LoopCount++;
}
}
//测试1、SCIA DLB、8位字、波特率0x0103、默认值、1个停止位、 无奇偶校验
void scia_echoback_init ()
{
//注意:SCIA 外设的时钟被打开
//在 InitSysCtrl()函数中
SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;// 1停止位,无回路
//无奇偶校验,8个字符位,
//异步模式,空闲线协议
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003;//启用 TX、RX、内部 SCICLK、
//禁用 RX ERR、睡眠、TXWAKE
SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA=1;
SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA=1;
SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0001;// 9600 baud @LSPCLK = 22.5MHz (90MHz SYSCLK)。
SciaRegs.SCILBAUD = 0x0024;
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023;//从复位中撤回 SCI
}
//从 SCI 发送一个字符
void scia_xmit (int a)
{
while (SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST!= 0){}
SciaRegs.SCITXBUF=A;
}
void scia_msg (char * msg)
{
int i;
I = 0;
while (msg[i]!='\0')
{
scia_xmit (msg[i]);
i++;
}
}
//初始化 SCI FIFO
void scia_fifo_init()
{
SciaRegs.SCIFFTX.All=0xE040;
SciaRegs.SCIFFRX.All=0x2044;
SciaRegs.SCIFFCT.All=0x00;
}
void scia_Autobaud ()
{
uint16字节数据;
SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 0;
SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 1;
//必须使用大于1的主波特率寄存器
SciaRegs.SCILBAUD = 1;
//准备自动波特率检测
//设置 CDC 位以启用自动波特检测
//并清除 Abd 位
SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC = 1;
SciaRegs.SCIFFCT.bit.ABDCLR = 1;
//等待我们正确读取
//"A"或"A"并锁定
while (SciaRegs.SCIFFCT.bit.Abd!= 1){}
//自动波特率锁定后,清除 Abd 和 CDC 位
SciaRegs.SCIFFCT.bit.ABDCLR = 1;
SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC = 0;
while (SciaRegs.SCIRXST.bit.RXRDY!= 1){}
字节数据= SciaRegs.SCIRXBUF.bit.RXDT;
SciaRegs.SCITXBUF =字节数据;
返回;
}
谢谢、此致、
Srinivasan K.