This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:信号库

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675432/tms320f280049-dignostic-library

器件型号:TMS320F280049

您好!
诊断库能否在 CLA 上运行? 还是部分地?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我们尚未编写诊断库以在 CLA 上运行。 但是、对于 CLA 能够访问寄存器的外设、我看不到无法为 CLA 写入诊断函数的原因。

    CLA 当然可以用于您系统中的诊断功能。 您可以使用 F28x7x 诊断库作为参考。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sal、
    诊断库是否可用作源代码、以便我可以将其迁移到 CLA?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    是的、提供了源代码、需要将其集成到每个用户的系统中。 这可能包括将其迁移到 CLA。

    此致、
    SAL