请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 大家好
在控制器的参考手册中、您在第21.14节"消息接口寄存器集"中声明:
注意:只允许对 CAN 寄存器进行32位访问、因为16位访问可能不会按进行
预期。
但是在 TI 示例中、只使用16位访问。
什么是正确的?
谢谢 Benjo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
在控制器的参考手册中、您在第21.14节"消息接口寄存器集"中声明:
注意:只允许对 CAN 寄存器进行32位访问、因为16位访问可能不会按进行
预期。
但是在 TI 示例中、只使用16位访问。
什么是正确的?
谢谢 Benjo
您好、Benjo、
DCAN 可以对 CAN 寄存器进行16位和32位访问。 由于 DCAN 模块总线集成到器 件中的方式、TI 建议使用32位寻址、因为这涉及直接的32位总线事务。 一个16位事务涉及一定的步骤、 为了理解数据流、 必须遵循这些步骤、因为16位访问将始终读取 两个16位字、并且这些字的位顺序会因 地址值而异、这有时会令人困惑。 幸运的是、有一个编译器指令用于此操作、该指令已集成到代码示例中、因此用户不必担心处理32位和16位事务。 请告诉我、这是否能解答您的问题、或者您是否有任何其他疑问。
此致、
Joseph