This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:使用 SPI 通信连接 LCD (TM12864A8CCWGWA)的驱动程序库

Guru**** 2596655 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28377S, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674055/ccs-tms320f28377s-driver-library-for-interfacing-lcd-tm12864a8ccwgwa-using-spi-communication

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

    我正在尝试使用 SPI 通信来连接 LCD (TM12864A8CCWGWA)。 创建新的驱动程序库时遇到问题、是否有任何一个共享此驱动程序库。

      谢谢、

此致、

Vamshi Krishna。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C2000Ware 中提供了用于 F28377S 的 SPI 驱动程序库。 您是否了解过它? 它并不是专门用于与 LCD 进行连接、但它可能是一个很好的起点。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    我使用该库配置了 SPI、并使用示波器检查时钟和数据信号、工作正常。 当我添加 LCD 库(TMS320F28035 LCD 库)时、我既没有时钟信号也没有数据信号。 如果您有用于 TMS320F28377S 的任何特定 LCD 驱动程序、可以共享该文件。
    此致、
    Vamshi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 F28035 LCD 库。 它来自 TI.com 吗?

    您在 LCD 程序中使用的器件初始化和 GPIO 配置是否与首次使 SPI 正常工作时相同? 我只想确保引脚设置正确并且 SPI 时钟已开启。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它不是来自 TI.com。 这个 F28035 LCD 库是4年前制造的、我不确定它是否正常工作(即、我没有设置(F28035)来检查该库是否正常工作)。

    很抱歉。

    这就是我要求新 LCD 驱动程序库的原因。

    此致、
    Vamshi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆希

    遗憾的是、我们没有 LCD 库。 您已经做了哪些工作来尝试使 F28035x 库正常工作? F28035和 F28377S 上的 SPI 外设非常相似、尽管我想有些更改需要与 GPIO、存储器映射、时钟等相关...

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答、

                       下面给出了 LCD (F28377)的代码。 我正确配置了 GPIO、时钟和存储器映射。  

    此致、

    Vamshi。

    e2e.ti.com/.../4405.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦姆希

    该代码看起来像是设置为位 bang SPI、而不是使用实际的 SPI 模块。 如果使用默认 InitSpiaGpio()配置 GPIO,则不会起作用。 您需要将这些引脚配置为 GPIO 输出、而不是 SPI 引脚。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Whitney 先生的支持、
    最后、它正在工作。