This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2596665 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675014/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我有一个 C2000 F28379D Delfino Launchpad、我需要制作一个 HMI。
我想说的是具有5线电阻式触摸屏的 TFT LCD 显示屏,所以如果有人已经体验过这种情况,您可以提供一些方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zakaria、

    是否有现有的 BoosterPack 可用于此目的、或者您将自行制作?

    我认为我们没有任何使用 LCD 或触摸屏的 C2000示例/套件。 LCD 将取决于特定的型号及其使用的通信方法(例如 SPI 或并行)。

    此应用程序。 注意可能会为您提供一些有关使用 ADC 与触摸屏进行交互的一般想法。
    www.ti.com/.../slyt209a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,经过一些研究,我决定使用具有4线 SPI 接口的显示器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zakaria、

    好的、这应该能很好地工作。 只需从 C2000ware SPI 示例开始、了解该模块、然后开始开发用于显示的驱动程序。 如果您可以找到其他器件(例如 MSP430)的一些现有驱动程序、这些驱动程序应有助于了解如何构建软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、
    谢谢、可以了。