This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000数字电源 BoosterPack 电感器尺寸

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675159/tms320f28377s-c2000-digital-power-boosterpack-inductor-size

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

我使用数据表中给出的规格在 Matlab Simulink 中创建了该降压转换器的简单模型。 使用200kHz 的开关频率和4.8uH 的电感、由于电感值较低、我会产生较大的电流纹波。 我想知道这是不是4.8 μ H 的实际值、还是存在差异? 由于存在大纹波、因此在模型中实施电流控制也很困难。 当我查看 TIDU986–2015年9月文档中的开环/闭环示例时、输出:Gui_IL1没有大变化。 这就是为什么我要问是否有人知道降压转换器中电感器的实际值是否为4.8uH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mina、

    在此设计中、输出端使用了一个4.8uH 电感器和一个330uF 电容器。 此套件由我们的补偿设计器 powerSUITE 工具提供支持。 此工具使用此设计的功率级模型来估算系统响应。 我们尚未观察到您使用模型或实际硬件描述的行为。

    Hrishi