主题中讨论的其他器件:TM4C123
大家好、通过阅读 TM4C123的数据表、我不是很清楚 SSI 传输的时序是如何工作的、我想知道是否有人可以在这里澄清一些问题。 我将 SSI1用作 SPI 主机、下面是我不确定的情况:
1) 1)变速器何时启动? 只要 SSICR1中的发送 FIFO 不为空且 SSE 位置位、数据就会被发送出去了吗?
2) 2) SSI 模块内的发送/接收逻辑是否确定所有 SPI 总线时序? 例如、当向外发送数据时、它会将 SSI1Fss 引脚驱动为低电平以用作芯片选择、并启用 SSI1clk 引脚以发送时钟?
3)如果2)为 true、从 Salve 读取数据时、发送/接收逻辑如何知道从器件何时完成数据发送、以便它知道应将 SSI1Fss 保持为低电平的时间?
谢谢
Richard