请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
我正在测试 TMS320F28069芯片上的 CAN 通信。
在数据传输过程中、CANES 寄存器的 EW 和 EP 位突然变为"1"。
我想知道如何清除它。
EW 和 EP 位被标记为'RC-0'。
是否有办法分别清除这些位?
还是应该通过 CCR 位操作重置 CAN 模块?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在测试 TMS320F28069芯片上的 CAN 通信。
在数据传输过程中、CANES 寄存器的 EW 和 EP 位突然变为"1"。
我想知道如何清除它。
EW 和 EP 位被标记为'RC-0'。
是否有办法分别清除这些位?
还是应该通过 CCR 位操作重置 CAN 模块?
提前感谢。