This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:有人可以告诉我如何使用 TMS320F2812的 SPI 来控制 ssd1306?

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, CONTROLSUITE, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674763/tms320f2812-can-anyone-show-me-how-to-control-the-ssd1306-with-spi-of-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEAFE031

各位专家,您好

有人能告诉我如何使用 TMS320F2812的 SPI 来控制 ssd1306吗?

我尝试过很多次,是否有 驱动程序库?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    剃须刀、

    我们没有该特定 LCD 模块的任何驱动程序。

    我目前可以帮助您提供一些指导、帮助您向前迈进。
    1) 1)请参阅 controlSUITE 中的 SPI 示例并了解 C2000 SPI 模块的工作原理。 如何写入和读取数据、传输/接收的结构等
    2) 2)通读并了解您要连接的模块的命令。 重点关注命令结构和运行模块所需的时序。 您需要实现哪些命令? 该模块是否将任何数据返回主器件? 如果是、那么是什么类型的数据? 它采用何种格式?
    3) 3)从模块的基本命令开始、例如加电、擦除、更改颜色等。 随着您的信心增加、展开命令列表。

    最近发布的应用手册使用 SPI 与 AFE031进行通信。 ( http://www.ti.com/lit/sprac94 )虽然此示例不与模块(甚至显示模块)通信,但实现了通用驱动程序来操作从设备。 您可以下载代码、并了解器件如何发送和接收命令。

    如果您对给您带来的问题有任何具体问题、我很乐意为您提供帮助。

    此致、
    标记