工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在使用浮点值时遇到问题。 在从站堆栈代码(SSC)中、我将对象定义为浮点型->在 SSC 中、它们具有32位实数数据类型。
它如下所示:
那么、我有浮点变量和一个浮点数组。
在 Code Composer Studio 中、我按照文档中所述编辑了映射:
此外、我将参数 pData 编辑为32位变量、因此我可以传输32位浮点/实数变量。
在n´t 运行模式下使用 TwinCAT、我不会为浮点变量获取正确的值。
在 TwinCAT 中,我将该值设置为3,0,因此该结果为十六进制0x40400000:
在 Code Composer Studio 中、我得到了一些不同的东西。 现在是十六进制0x4E808000:
我必须考虑什么吗? 甚至可以传输浮点值吗?
此致、
Willi Konrad