我们正在开发 无刷电机工具、并希望配置 PWM 模块。 在电机正常运行期间、我们可以在高侧配置一个软件 PWM 信号、并在 低侧关闭一个 PWM 信号。 但现在、我们希望在 高侧的任何一个软件 PWM 信号为低电平时打开所有三个低侧 PWM 信号。 例如、PWM 占空比为75%、当一个高侧的 PWM 信号在25%的 PWM 周期内为低电平时、我们希望打开全部三个低侧 PWM 信号。 我在文档 "TMS320x2802x、2803x Piccolo 增强型脉宽调制器(ePWM)模块参考指南"中找不到该函数。 我不确定 TI PWM 模块是否能够支持上述功能。 如果是、您能否为我提供数据表或示例代码?
谢谢