This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:SYSCLOCK 设置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674581/ccs-tms320f28035-sysclock-settings

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如果您使用外部晶体振荡器、我很难理解 SYSCLOCK 是如何生成的。 是否有人可以向正确的方向指出我、以便获得有关此方面的更多信息?

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    请参阅数据表中的第64页:

    www.ti.com/lit/SPRS584

    和请参阅《TMS320F2803x Piccolo 系统控制和中断参考指南》中的第3章:

    www.ti.com/lit/SPRUGL8

    此外、您可能会发现 F2803x 技术讲座也很有用:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您的回复。 我已经了解过 PDF、我不确定 SYSCLOCK 的最大(安全)工作频率、60MHz 似乎是建议的工作频率、但在高于该频率时工作是否安全? 如果是、则比60MHz 标记高多少? 我无法看到任何其他详细说明在这样的范围内运行的影响的数据。

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    最大工作频率以及其他规格可在器件数据表中找到。 有关 F28035、请参阅:

    www.ti.com/lit/SPRS584

    在第5.4节中、您将看到工作范围为2MHz 至60MHz。 这是器件已经过测试的建议运行条件、也是我们可以保证的工作条件、这样器件将满足数据表中的所有规格。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken