This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMDX28069USB 器件的替代产品

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TMDSCNCD28069, TIDA-00558, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673997/tms320f28069-alternatives-for-part-tmdx28069usb

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069LAUNCHXL-F28069MTMDSCNCD28069ISOcontrolSUITE

我们正在构建 TI 设计 TIDA-00558 、它需要 TI 部件  TMDX28069USB 、但该部件已不再可用(已淘汰)、哪一 TI 部件是该微控制器封装的最佳替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看此 链接 和有关  F28069 Launchpad 的本用户指南。

    此致、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、执行此 TID 的团队使用的工具已经过时了...

    它不是直接的、但 LAUNCHXL-F28069M 或 TMDSCNCD28069/TMDSCNCD28069ISO 将是尝试使用的合适工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris、我还有另一个问题、在哪里可以找到该设计的微控制器代码? 我想将其用作指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于支持方面的考虑、大多数 TI 设计仅为硬件、不会发布用于验证硬件的软件。

    此 TIDesign 似乎符合该模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请您详细解释一下吗?

    这话到底是什么意思?

    根据下面的链接、您是否认为这些示例不是 Nelson 想要的?

    ftp.ti.com/.../controlSTICK 示例 Overview.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,Nelson 正在寻找 TIDA-00558专用软件  ,该软件尚未发布。

    是的、controlSUITE 中提供了通用代码示例。