This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:从 FPU 更改为 Softlib

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674762/ccs-launchxl-f28069m-change-from-fpu-to-softlib

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

  当我在 Composer 中从 FPU 更改为 SoftLib 时、它的编译方式不正确。 它提供了一组错误

从 FPU 更改为 SoftLib 时、是否有一些程序或建议?

即、我假设必须将 lib BootROM_withFPU 更改为 BootROM (不带 FPU)

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您能否提供有关您尝试运行哪个示例的更多详细信息? 或您尝试构建的一些示例代码。 您遇到了什么类型的错误?

    从 FPU 示例移至 softlib 可能还需要对代码进行一些更改。 但最好能告诉我们您想要改变的是什么。

    -Ritvik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下错误。 请提供见解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我减少到了这些误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我设法进行编译。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您的更新! 您是否想分享您为编译代码所做的所有更改? 然后、您可以将您的答案标记为已验证、以便使可能面临相同问题的数千名其他社区成员受益。

    此致

    Ritvik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先进入“属性”-->“运行时支持库”->“发件人” rts2800_ml.lib

    下一步

    Properties->C2000 Linker->File Search Path-> Remove Fast Supplement and others related with FPU (名称中包含 FPU)。 如果需要、替换为不带 FPU 的等效器件(如 BootROM 等)