This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2938600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702091/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我的公司在 一段时间前购买了 TMDSHVMTRINSPIN 套件、我已经开始使用它进行实验。 可能随套件一起发送的任何手册都找不到。 我已搜索 TI 网站、但无法找到套件本身的用户/硬件指南和原理图。 您能告诉我在哪里可以获得此套件的原理图和指南吗?

感谢你能抽出时间、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 controlSUITE? controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1中提供了手册和原理图

    他们可能会说 TMDSHVMTRPFCKIT、而不是 TMDSHVMTRINSPIN、但这两个套件之间的唯一区别是 TMDSHVMTRINSPIN 附带启用了 InstaSPIN 的 controlCARD。 高压电机控制开发板是相同的。

    惠特尼