This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:sprui33a:内部上拉电阻器、可在144引脚以下的封装中为未键合引脚启用功能

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674741/ccs-tms320f280049-sprui33a-internal-pull-ups-enabling-function-for-unbonded-pins-in-less-than-144pins-package

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 GPIO 条件有两个疑问、如 sprui33a (技术参考手册)第8.6节所述。

是否需要将未使用的 GPIO 配置为上述三个条件中的特定条件、或者我们是否可以将其保持悬空? 如果未配置引脚未使用、且电路中未连接任何位置、则会产生什么影响。

在表4.9下 TMS320F280049第4.5节的数据表中、有一条注释指出"在给定封装中未接合的引脚将具有由引导 ROM 启用的内部上拉电阻。"。 但在技术参考手册(sprui33a)中、C2000器件中有一个可用于上拉未键合 GPIO 的函数。 那么、它是否已经被引导 ROM 上拉、或者我们必须使用该函数上拉? 此外 、我无法在 gpio.h 库中找到该函数。 是否有人可以提供该功能?

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最好为未使用的 GPIO 定义状态。 只需将 GPyPUD 配置为0即可将其上拉。 请参阅 TRM 中的"内部上拉配置要求"

    此致、
    Gautam